This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:数据编码

Guru**** 2508095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391612/mc33078-datacode

部件号:MC33078

工具与软件:

您好!  

我正在寻找任何可以帮助我识别 MC33078DR 芯片上的数据代码的信息。

我们投资了一些故障运算放大器、
对于同一设计、我们选择不同品牌的 IC、所有有故障的运算放大器都是 TI 品牌、了解它们是否来自特定的生产批次/日期会有所帮助。

例如、我们可以从以下 IC 标记中获得什么信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:  

    您是否有 TI 卷带标签? 然后将获得完整的批次 可追溯性信息。 否则、日期代码(YM)会列在"TI"旁边的第二行、即3月"33"或2023年。  

    能否详细解释您遇到的问题以及受影响的设备数量?

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashley:

    感谢您的答复。

    您是否有机会与我分享日期代码的完整转码表? 它在2023年10月的情况下是如何出现的?

    我们在不同设计中遇到了非常高的故障率、其中一些设计自10多年以来就投入生产。

    其他品牌的 IC (ST、ONsemi)从未遇到过此问题  

    我们估计从交付给客户几个月后、故障率超过1%;我 没有卷带标签(我们现在正在与我们的 PCBA 供应商联系)、但看起来所有故障 IC 都来自同一生产日期代码"33"

    目前、我们已将 TI 从批准的 IC 列表中删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    2023年10月为"3A"。  今年最后三个月 分别用"A"、"B"和"C"表示。  

    您是否已提交客户退货请求以进行进一步调查或分析? 我们有一个退货门户、我们的质量团队 可以进一步提供支持: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    同时、如果您 分享任何原理图或应用信息(偏置条件、输入/输出级等)、我们可以在本线程中帮助审阅它们、并查看是否存在故障的可能原因。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashley:

    感谢您的反馈。

    我们已经通过我们的 PCBA 供应商向您修复了一些错误的 IC、我们非常感谢您提供分析结果和报告。

    事实上、这些 IC 用于不同的 PCBA、有些已在生产中使用竞争对手的 IC 多年、在我们开始使用 TI 之前、我们从未遇到过此类问题。

    在此期间,我们还发现了坏 IC 从2023年5月(日期代码"35")。

    我们注意到、这些 IC 不再具有传统的 TI 标识、而是几年前才出现在 IC 上。

    这些产品来自不同的生产工厂吗? 请与我们分享此器件型号的历史记录更改

    例如、此处显示了2022年、5月- TI 标识的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:  

    您能否更详细地介绍一下什么是故障模式? 或者、如果您具有提交退货请求时质量团队提供的 CPR 或 QEM 编号、我也可以查看它。  

    标识变更是正常的- TI 在2022年发布了 PCN、说明了符号变更。 生产流程或制造工厂没有变化。 请在 Mouser 的网站上查看此 Texas_Instruments_的副本:https://www.mouser.com/PCN/PCNPCN20211123004_2022022410013610.pdf 

    此致、
    Ashley