This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1参考设计和完整数据表

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391207/tas6584-q1-tas6584-q1-reference-designs-and-full-data-sheet

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

有人能告诉我在哪里查找包含引脚说明和参考设计的完整数据表、我在任何地方都找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fraser

     这些文档可以从生产页面索取。

    www.ti.com/.../TAS6584-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了该操作、现在可以访问 TAS6584-Q1 EVM 软件页面并下载 zip 文件、但没有数据表。 在哪里可以找到完整的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我来核对一下、明天继续与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    此外、 TAS6584-Q1是否可以在单声道 PBTL 模式下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fraser,

    有、存在 PBTL 模式。  通道1和2可以并联、通道3和4可以并联。  

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、我期待在获得详细的数据表后、在设计中使用此芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fraser

      如今有些数据系统迁移使事情变得有点复杂。 由于您已经获得了 PPC3的批准、让我向您发送随数据表一起提供的电子邮件。 请注意、数据表受 NDA 保护、不允许与其他人进一步共享。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    谢谢、这样就好了。 您是否有我的电子邮件或您是否希望我在此处发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fraser

    最后、我将通过电子邮件进行讨论