This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:PCM5xxx 的更好版本?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242, TAD5212, PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391120/tad5212-better-version-of-pcm5xxx

器件型号:TAD5212
主题中讨论的其他部件:TAD5242、、 PCM1795

工具与软件:

你好

我知道 PCM5xxx 具有 与  PCM179x 相同的架构、因此声音质量非常接近。 只是想 知道 TAD5242和 TAD5212是否 也是如此吗?
它是 PCM5xxx 的升级版本吗? 仍然缺少 DSD 支持?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    请注意、PCM1795可提供 平衡电流输出 、而 PCM5xxx  具有内部 I/V、因此它是电压 DAC。 这两个内的当前段 DAC 可能采用相同的结构。 全新顶级 TAD5xxx 是一款全新系列的器件、其 性能优于我们器件系列中的任何其他 DAC、但我不相信 它们也支持 DSD。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Arash

    感谢您的解释。 还有一些问题

    1.在哪里可以买到早期开发用的样品? 我刚刚在其他帖子 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328001/tad5242-is-this-correct-chip?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAD5212#中看到过它

    2. TAD5242与5212之间的唯一区别是192kHz 与768kHz 以及数字音量控制?  

    3. TAD5212是否支持768khz 来自 SRC (将768kHz 转换为192kHz)、但它在内部仅支持192kHz、就像 TAD5242一样?www.ti.com/.../slaaeh2

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    让我来看看你可以如何购买样片早期开发. TAD5242是一款具有您提到的不同之处的引脚控制器件、我来确认这些问题、并将在本周结束时给您回复。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Arash

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、您可以 直接从 TI.com 订购样品。

    TAD5212功能更加丰富、存在多种差异。 我们可以在 TAD5212中启用大量低功耗模式、限制器、欠压、DRC 功能、混频器等等。 TAD5212还可以实现 TAD5242无法实现的模拟+数字混合。

    TAD5212是一款功能齐全的 DAC、在 TAD5242功能有限的领域具有所有灵活性。 尽管两个器件在最高性能模式下的性能相同、但功能集却非常不同。   

    TAD5212自然可以支持768KHz、无需任何 SRC。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Arash

    非常感谢您的帮助!!