This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath Studio 更改为 TLV320AIC3254

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390106/tlv320aic3254-purepath-studio-to-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254
Thread 中讨论的其他器件: CC8520

工具与软件:

大家好!


客户正在将通过 PurePath Studio 创建的 cfg 文件中的数据写入 TLV320AIC3254。
但是、发生了以下错误。

PurePath Studio 的 cfg 文件输出中有数千行、似乎包含太多数据。
是否有办法避免此错误?
是否有任何其他工具可以用于编写?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我认为可能会存在一点混淆。 您所展示的 PurePath 无线配置器旨在将 CC85XX 器件作为系统控制器进行连接、并将音频编解码器作为外设。

    PurePath Studio 是另一个 GUI、用于配置编解码器 EVM 平台以生成在最终系统中使用的图像。

    由于您使用的是 PurePath 无线 技术、因此我需要知道您正在使用哪个 CC85XX 器件、以便可以将您引导至合适的团队。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JEFF-SAN:


    感谢您的答复

    客户正在使用 CC8520。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、  

    我发现了下面的线程,这是相当相似(或相同)到张贴的一个,待托比的调查。 PurePath Wireless 是一款较旧的工具、因此支持受到限制。  

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1378525/

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JEFF-SAN:

    感谢您发送编修。

    我将等待托比山的调查。

    此致、
    Ishiwata