This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:输出直流保护

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392196/tpa2011d1-output-dc-protection

器件型号:TPA2011D1

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望在其应用中使用 TPA2011D1。

它们需要输出直流保护、但 TPA2011不具备此特性。

我们是否有任何 建议输出直流保护的单声道2W~6W、模拟输入音频放大器器件?

或者、我们是否能够为它们提供任何可以添加以检测直流输出的解决方案?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电容器可以添加输入交流耦合电容器、这不会检测直流、但应该会阻止直流到达输出端、因为放大器的输入端会被阻止。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师