This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:关于驻极体电容式麦克风的噪声问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1389794/tlv320aic3120evm-u-regarding-noise-issue-with-electret-condenser-microphone

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在 使用 TLV320AIC3120EVM-U 评估 TLV320AIC3120系列音频编解码器 、我们使用  下面随附的两种不同模拟麦克风规格进行了测试、以供您参考。 我们面临一个问题,随着录音的声音耦合到录音和回放这些音频,振幅似乎非常低。

我们使用了 编解码器数据表中给出的脚本7.3.11进行测试。 您能否 提供一些 有关如何消除此问题的输入。

麦克风类型:驻极体电容式麦克风

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/pastedimage1721397200980v1.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/pastedimage1721397559740v3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明、在同时录制和回放时、回放音频会耦合回录制路径? 或者您是否在录音路径上遇到噪音。 您正在测量的噪声的曲线是什么?  

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参考、我们分别进行了录制和回放实验。 我在 录音路径中遇到噪音。 我没有任何噪声级别数据、但我们正在体验来自扬声器的白噪声效果以及录制的音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在我们认为耳朵安静的环境中、麦克风也会拾取任何类型的噪声、因此获得白噪声并不罕见。 尤其如此、因为 EVM 在输入引脚上没有噪声调节电路。  

    但是、如果没有噪声级别数据、我就无法确定是否符合预期。 我会将在输入上使用更干净的信号发生器进行比较、以查看噪声是否仍然存在、或者这是麦克风所独有的。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeff McPherson:

    我可以理解,白噪声是不可避免的,因为录音音频的振幅本身非常低,你能建议一些技术来增加录音音频振幅,与下面提到的麦克风规格

    e2e.ti.com/.../MIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出端的 MIC 信号通常非常低。 您可能需要增大 ADC 增益才能获得可接受的输出电平。  

    您的麦克风是全向的、因此它应该能够从各个方向拾取信号源。 这既是好事,也是坏事,因为你可以很容易地听到的声音和外部的噪音,这种方式。 请注意、麦克风与外部噪声源相比更靠近预期源。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeff McPherson:

    感谢您的响应、我们试验了 麦克风的最大 ADC 增益、尽管麦克风无法实现高水平的振幅增益。 我明白噪音是不能避免的、我们也可以、建议任何其他方法来增加麦克风输出的幅度。 或者建议适用于使用 TLV320AIC3120系列进行音频录制的麦克风规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以测量麦克风的输出吗? 您得到的 RMS 电压是多少?

    您是否已将电容式麦克风连接至某种电源(如 MICBIAS)?

    此致、

    Jeff McPherson