This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614A:模拟增益

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392082/tas5614a-analog-gain

器件型号:TAS5614A
Thread 中讨论的其他器件:TAS5614

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道 TAS5614的模拟增益吗? 我在数据表中找不到此规格。

此致

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5614具有 PWM 输入。 可以通过控制输入端的 PWM 信号范围来控制输出端的声级。 最大调制指数为97.7%的 PWM 对应于全功率