This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:播放期间 IOVDD 和 AVDD 的电流消耗

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391927/tas2780-current-draw-of-iovdd-and-avdd-during-playback

器件型号:TAS2780

工具与软件:

我确定了 TAS2780 D 类放大器的电源要求。  该器件 需要三个 电源:

  1. PVDD、D 类电源
  2. AVDD、模拟电源
  3. IOVDD、数字 IO 电源

我可以自行调整 PVDD 的大小、因为我知道器件将运行的功率范围、但是、AVDD 和 IOVDD 电源的典型电流消耗是多少? 链接问题的答案似乎表明、电流可以忽略不计、几十微安。 我只想确认情况就是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在0.02mA 附近、IOVDD 电流消耗可以忽略不计。 但是、AVDD 电流消耗不能忽略不计。 更多信息、请参阅数据表的第9页。 电流消耗约为8mA。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您指出这一点、我很想念它。

    此致、