工具与软件:
尊敬的 TI:
我们发现记录 wav 具有高频噪声
请帮助检查寄存器转储和 wav 文件
配置为48k 单声道
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们发现记录 wav 具有高频噪声
请帮助检查寄存器转储和 wav 文件
配置为48k 单声道
尊敬的 Jeff
您可以参考我之前的案例
MCLK:12MHz
BCLK:1.5 MHz
WCLK:48kHz
Daniel、您好!
我相信您的 PLL 设置错误。 我读取您的 PLL 设置后、器件会被配置为46.9kHz 采样率。 以48kHz 的频率运行可能会导致出现伪影。 我们有一个 PLL 计算器工具、可帮助用户计算正确的 PLL 值: SLAR163计算工具|德州仪器 TI.com

尝试调整您的 PLL 设置以获得正确的48kHz 操作。
此致、 
Jeff McPherson 
尊敬的 Jeff:
我不知道你的意思是什么? 我们需要检查硬件布局? 
您能再次仔细检查寄存器转储吗? 
它是否有任何错误设置? 
这个 wav 文件有一个1秒的周期 并且没有我的声音,像 wav 图片和寄存器转储 
一个有很大的噪声 
/ # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
/ # i2cdump -fy 2 0x18
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 00 00 60 00 07 92 20 00 00 00 00 88 82 00 80 02    ..`.?? ....??.??
10: 00 08 88 82 80 01 00 04 00 00 01 00 00 01 84 00    .?????.?..?..??.
20: 00 00 00 00 cc 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00    ....?.....?.....
30: 00 00 00 00 08 12 03 02 04 00 00 00 01 01 00 14    ....?????...??.?
40: 0c d8 d8 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3    ???.o8.....???~?
50: 00 c0 00 28 28 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00    .?.((...?.......
60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...............
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
/ # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x01 b
/ # i2cdump -fy 2 0x18
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00    ?.?........?....
10: 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    @@@@............
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
30: 00 00 00 68 40 00 40 40 00 40 00 14 14 00 03 00    ...h@.@@.@.??.?.
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00    ...........?....
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
Daniel、您好!
弹出的声音似乎器件在录制开始的同时为 ADC 加电。 我会在为 ADC 上电然后使用器件进行记录之间设置某种延迟。 然而,之后我可以听到你的声音,只是从以前的声音仍然存在。
我很高兴在 EVM 上检查您的设置、但我需要看到您的配置代码、以便我可以看到您对器件编程的顺序。 我不能只是检查寄存器映射、因为排序很重要。
谢谢! 
Jeff McPherson 
尊敬的 Jeff
"配置代码"有什么含义?
因为我使用 Linux 平台下的芯片、这是您需要的配置。
以下是有关 tinymix 命令的 config
amixer -c0 cset name='ADCFGA Left Mute Switch' off amixer -c0 cset name='ADCFGA Right Mute Switch' off amixer -c0 cset name='Mic PGA Switch' off,off amixer -c0 cset name='IN1_L to Left Mixer Positive Resistor' 1 amixer -c0 cset name='IN1_R to Right Mixer Positive Resistor' 1 amixer -c0 cset name='CM_L to Left Mixer Negative Resistor' 1 amixer -c0 cset name='CM_R to Right Mixer Negative Resistor' 1
哪一个关于"已加电的 ADC"?
请帮助检查 wav 图片。
通道 L 仅具有类似的噪声

即使通道 R 也有一些。
非常感谢
尊敬的 Jeff
我们使用 差分麦克风并连接 INT1_L/INT1_R
关于跟车模块的正确设置是什么

混频器配置
44 ENUM 1 IN1_L to Right Mixer Negative Resistor Off 46 ENUM 1 IN1_L to Left Mixer Positive Resistor Off 39 ENUM 1 IN1_R to Right Mixer Positive Resistor Off 49 ENUM 1 IN1_R to Left Mixer Positive Resistor Off
Daniel、您好!
正确的设置是 IN1_R 连接到 PGA 正极、IN1_L 连接到 PGA 负极。 这就是为什么您只在正确的频道上录制的原因。 左侧的通道只是噪声、因为它未连接到源。
您的原理图似乎是正确的。
"配置代码"是指您使用 tinymix 或 Linux 驱动程序配置设备所采取的所有步骤。 我需要知道您在 Linux 中采取的所有步骤、以便尝试找到音调的来源。
此致、 
Jeff McPherson