This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:不能连续使用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390921/tas2505-does-not-work-continoulsy

器件型号:TAS2505

工具与软件:

我有一个 TAS2505、但我在与它们相关时遇到问题。 在某些装置上、它可以完美地工作、但在其他装置上、它不工作。 启动时、我会在初始化 TAS 后播放10秒的连续音调。 我已经在一些器件上编写了此代码、到目前为止没有任何问题。 然而、有4块 PCB 只会发出1秒蜂鸣声、然后停止。 我已经检查了时钟线路和数据线路、并将其与工作板进行了比较。 一切都是一样的。 我不明白为什么我的大多数板、但4个 PCB 拒绝按预期工作。 是否存在我应该知道的批次问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joash:

    我们不知道存在任何批次问题。 4个 PCB 不工作、它们与工作板有什么不同的特性吗? 您的整个批次有多大? 您是否探测了输出引脚? 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    所有 PCB 都是相同的。 不同电路板使用的固件相同。 我还移除了正在工作的 PCB 上的 TAS、并在不工作的 TSA PCB 上对其进行了重新焊接、而不工作的 PCB 现在也在工作。 因此问题肯定出在 TAS。 您的论坛中提到了内部 LDO 存在问题、此问题是否已解决?  

    焊接 IC 后无短路。 数据被传输到 TAS、我可以读回所有 i2c 寄存器、参考手册中未显示任何故障。 因此,不工作的 TAS 是"快乐"。

    发生 OC 条件的状态标志在页1寄存器45位 D1上作为只读位提供。 当扬声器停止工作时、此寄存器读取0x02。 此外、也不存在过热故障情况。 就像我说的、这与加载到工作 PCB 上的固件是相同的。 还有什么能解释从基本上关闭的输出?

    到扬声器的正常 TAS 输出是大约240kHz PWM 波。 启动时、我确实看到一些调制正在进行、并且我确实听到蜂鸣器"嘟嘟声"。 但是、这假设会"蜂鸣" 10秒、但调制仅发生大约1秒、然后扬声器输出恢复到正常的240kHz PWM 非调制波形。 因此"蜂鸣声"停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joash:

    您可以分享您的原理图、以便我们快速查看并检查是否有任何缺失。

    此器件上尚未实现 LDO 修复(目前仅应用于 Q1版本)。 我们的文档仍显示必须将 LDO_SEL 引脚拉至 GND。
    但是、LDO 问题将显示为根本没有音频、因为它是上电复位期间的问题;如果您短暂地拥有音频、则是不同的原因。

    如果您认为有必要、可以考虑提交这些 申请以进行故障分析:客户退货|其他信息|德州仪器 TI.com

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    请参阅下方使用的原理图。 我们有 Q1型号。 你能建议我能做些什么,至少缩小原因? 我们需要一种方法来测试哪些 IC 被视为"有故障"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joash:

    感谢提供原理图、看起来不错。

    我有几个后续问题:

    • 如果您比较"良好"单元与"不良"单元的 PWM 频率、是否存在差异?
    • 初始化期间要写入器件中的内容是什么?
      • 出现问题后、如果读取寄存器、读取的内容是否与最初写入的内容相同?
    • 您能否在发生问题时检查输入时钟和数据、并与不发生问题时进行比较?
    • 问题是否始终显示在同一器件上? 或者同一个器件有时是否正常工作、有时则不工作?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    • 如果您比较"良好"单元与"不良"单元的 PWM 频率、是否存在差异? 在范围上没有发现任何差别。

    无法工作的装置:

    MCLK 和 BCLK

    WCLK

    DIN

    工作单元:

    MCLK 和 BCLK

    WCLK

    DIN

    • 问题是否始终显示在同一器件上? 或者同一个器件有时是否正常工作、有时则不工作? 问题始终存在、即使在我重置并重新初始化器件时、我也会听到1秒钟的蜂鸣声(尽管这应该运行10秒)。 我说1秒、但这是一条很短的鞭子。 此外、数据仍会进入放大器。 上面的图片是在放大器初始化/设置大约3秒后拍摄的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joash:  

    感谢您提供的信息、您还可以评论寄存器设置吗?

    您在初始化期间要给器件写入什么内容?
    • 出现问题后、如果读取寄存器、读取的内容是否与最初写入的内容相同?
    [报价]

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    对此深表歉意。 我们已经验证了每个页面的所有寄存器都是相同的、并且每个页面在正常工作和不工作时的实例之间没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joash:

    很好理解、感谢您提供的信息。

    我想不出其他事情要检查,似乎你已经做了 ABA 交换测试。 如前所述、如果需要、您可以提交这些参数以进行故障分析。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师