This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:无可安装的 EVM 应用

Guru**** 2839460 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391962/purepathconsole-no-available-evm-apps-to-install

部件号:PUREPATHCONSOLE
Thread 中讨论的其他器件:TAS2781

工具与软件:

我最近在 PPC3批准的情况下进行了安装。
但是、安装后、无法再继续执行"No available EVM app to install"。
在 TI 站点上、我核对问题的答案、认为程序有错误、并尝试手动安装。
但是、我收到的安全电阻仅与 PPC3有关、因此我无法回答。
我还没有购买 EVM、但想使用 TAS2781的开发和程序。 您能帮忙吗?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyosang

    请使用此链接提交请求: https://www.ti.com/drr/opn/TAS2781-SW

    获得批准后、请使用此 常见问题解答 手动将设备应用添加到 PPC3。 通常它是自动的、但我们正在迁移到新平台、您需要按照常见问题解答暂时手动添加设备应用。 如有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我会尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果您有任何问题、请告诉我们。