This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:SPI + DPM 输入组合

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392885/tlv320aic3253-spi-dpm-input-combination

器件型号:TLV320AIC3253

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户正在进行以下一般性咨询。 请告诉我您的想法以及您的后续问题类型(如果适用)。 提前感谢!

"我正在考虑将一款 TLV320AIC3253/4器件用于新设计。 我一直在研究开发套件的可用性、还试图了解该器件的哪些特性可通过其他特性实现(因为某些引脚提供多种功能、防止使用某些特性组合)。 我特别想通过 SPI 与器件通信、并且需要使用数字麦克风(PDM)输入。 乍一看、这种组合似乎不可用。"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    在典型用例中、它不可用。

    但是、一种解决方法是使用 DIN/MFP1作为您的数据输入、并将 MFP5用作您的时钟输出。 虽然可能、但这会使该器件大部分浪费、因为它使您无法通过 DAC 进行回放、但可以使用 SPI 使用 DMIC 进行录制。 如果您只需要一个具有 SPI 的 DMIC 录像机、那还有更好的选择、因此在所有实际应用中、AIC3253都不支持 DMIC 和 SPI。

    此致、
    Jeff McPherson