This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:"Configure PLL"PPC3中的设置、分频器名称的引导和参考资料

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391180/tac5212-configure-pll-settings-in-ppc3-guide-and-reference-material-for-divider-names

器件型号:TAC5212

工具与软件:

在选择了 TAC5212的 TAC5x1x-Q1应用的 PurePath Console 3中、在"Primary ASI Format Configuration"下的"Audio Serial Bus"选项卡中、有一个"Configure PLL"按钮、用于打开三个方框图 GUI、这有助于您为编解码器设置 PLL 和时钟分频器。 文章中是否有关于如何设置时钟分频器的指南、以及哪些参考资料介绍了所有分频器首字母缩略词的含义。

我正在尝试将 TAC5212设置为启用 MCLK 并关闭内部 PLL、需要手动设置时钟分频器。 我之前使用过 AIC3206、应用参考指南中提供了有关如何设置时钟分频器的所有信息。 TAC5212数据表没有有关如何手动设置时钟分频器的信息。 我对在拥有 适合电池供电应用的立体声 ADC 的同时尽可能实现最低功耗感兴趣、因此我希望关闭 PLL 以节省功耗、如果 PPC3中有任何预先设置、我可以尝试请将这些设置和/或有关如何设置时钟分频器的指南材料指出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、

    由于该器件尚未完全发布、因此我们尚未针对 PLL 发布的信息的细节与我们在 AIC3206中所发布的信息相同。

    我们提供了以下应用手册来说明一些自动时钟配置: https://www.ti.com/lit/an/slaaeg6/slaaeg6.pdf?ts = 1721767933032&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAC5212

    如有必要、PLL 将自动启用。 您可以通过检查寄存器0x3E 来检查 PLL 是否开启。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我看到了该指南、它很有用、但没有解释如何手动设置时钟分频器、前面说过"用户在此模式下手动配置所有分频器"。 PPC3的方框图看上去非常有用、但如果没有介绍如何设置分压器以使系统正常工作的信息、则用处不大。  

    我发现使用 PPC3很难设置 TAC5212的功能。 PPC3将转储 TAC5212中三页上各页的寄存器的寄存器数据、这令人困惑。 我一直在尝试在 PPC3中的同一 TDM 接口上设置两个 TAC5212并使用"泵到输出窗口"导出寄存器、 当 PPC3设置为自动检测时、它最近错误地设置了时钟配置寄存器、将 ASI 采样速率设置为最大值。

    是否有 TAC5212的.pcc3文件库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、

    很遗憾听到进展不顺利。 为了说明这一点、您可以使用单独的寄存器映射功能来查看带标签的寄存器映射。 这与寄存器转储功能不同、可以在屏幕左侧找到。

    我们没有 PPC3文件库。 在此提醒您、此器件尚未完全发布、且 PPC3仍在开发中、 非常感谢您提供宝贵的反馈。

    听起来您需要将两个 TAC5212配置为菊花链。 您在 PLL 配置方面的目标是什么? 您是否希望实现特定的时钟输入/输出采样速率?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、

    我们正在努力更改导出脚本格式、使其更易于使用。 此外、将器件配置为在共享 TDM 总线上运行时、只需确保每个器件上的数据时隙不会相互冲突。  

    唯一可用的"PPC Libraries"是您可以在 PPC3右上角加载的预设配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将等待有更好的文档介绍 TAC5212的自定义时钟和分频器设置。