This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:肖特基二极管建议

Guru**** 2427290 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393805/tas6584-q1-schottky-diode-recomendation

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

TAS6584-Q1数据表建议在 PVDD>14.4V 或 FS>480kHz 时使用肖特基二极管、用于 PBTL .

这适用于什么 BTL 损耗运行呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们称之为 Diodes Inc.  B260A-13-F。  您基本上需要一个2A、60V 肖特基二极管。  查看 B260A-13-F 的规格、可以使用任何等效产品。

    您计划使用 BTL 操作的电压是多少?  如果您的电压高于26VDC、则应在物料清单中包含肖特基二极管。  

    此致、
    Gregg Scott