This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:缓冲器滤波器电阻值

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394142/tpa3130d2-snubber-filter-resistor-value

器件型号:TPA3130D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

工具与软件:

您好!

 TPA3130D2在 EVK SLOU341A 中使用这样的大电阻器(0805、R20-R23为1/4W)是否有原因? 或者、能否在此设计中减少较小的电阻器?  

感谢您对折衷方案的深入了解、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    1/4W 电阻器用于管理开关噪声和稳定输出级。 您可以尝试使用较小的电阻器、需要确保电阻器的额定功率超过消耗功率。 较小的电阻器散热的表面积较小、这可能会导致过热。 这些1/4W 电阻器放置在自举引脚上、因此能够处理大功率至关重要。 谢谢。

    此致、
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    我知道较小的电阻器具有较低的功耗。  您是否了解了通过自举电阻器的功率。

    例如、如果我将输出限制为10W、我是否需要1/4W 电阻器? 或者极高输出是否只需要1/4W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    对于该 PWM 输出 RC 缓冲器、您可以使用以下公式计算电阻器功率损耗:

    谢谢。

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、谢谢。 澄清一下、f 是 TPA3116D2开关频率吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    正确!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!