This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:适用于 BTL、1SPW 调制的 LC 滤波器设计的指南或计算器

Guru**** 2575035 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393673/tas6584-q1-guide-or-calculator-for-lc-filter-design-for-btl-1spw-modulation

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的问题:

  1. 是否有用于设计 TAS6584-Q1 LC 滤波器的计算器或指南?
  2. LC 滤波器中的 PET 电容器或陶瓷电容器之间是否存在音频性能差异?
  3. 与使用 SMD 陶瓷电容器相比、通孔 PET 会对 EMI 产生负面影响吗?

我们需要更新 LC 滤波器的设计;它是用于 AD 调制的混合型。

由于我们使用的是480kHz PWM 和1SPW 调制、因此我们选择了10uH 电感器、但我们不确定电容器的值应该是多少。 目前、当前设计采用150nF PET 电容器。  

此致、

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando  

     对于 TAS6584器件、LC 滤波器的第一优先级是通过 EMC 测试。 为确保通过 CISPR25 5类标准、建议如下:

     小于17V PVDD、可使用10uH+2.2uF。 大于17V PVDD、建议使用10uH+1uF+1uH+0.22uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    感谢您提供有关 EMC 的信息、我们使用的是 PVDD = 35V、因此第二个选项是合适的。

    TI 是否会提供一个讨论1SPW 滤波器设计的文档、我知道这种调制类型的电容器选择很关键、我想要更多这方面的信息。

    此致、

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando

      我们就电感器类型提供了一些指导。 我们发现电感器类型或不同制造商的电感器对音频性能有很大影响、即使它们都具有10uH 的值和足够的电流能力。  

      但是对于电容器、由于 EMC 已经需要特定的值、所以您没有太多的空间来调整它们。 建议使用 X7R 或更高类型的电容器即可。 不同的制造商、我们并没有发现很大的差异。