This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:我可以使用+5/0V 而不是双轨+5/-5吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394118/pga2505-can-i-use-a-single-rail-design-5-0v-rather-than-dual-rail-5--5

器件型号:PGA2505

工具与软件:

您好!

我正在 查看 我的电路板的电源设计、并考虑 PGA2505是否确实需要分离轨、或者是否可以通过单个+5电源运行?

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    PGA2505需要展位+5V 和-5V 电源。 请参阅 PGA2505数据表首页。

    请注意、VD 引脚也必须连接到 -5V 电源。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的明确回答、我应该已经提到我阅读了数据表、我想知道这是否可能。 但也许它根本不是。