This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:最新的数据表发布和/或寄存器映射信息(特别是关于 H 类)

Guru**** 2427220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394146/tas6584-q1-latest-datasheet-release-and-or-register-map-information-particularly-concerning-class-h

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

团队、  

我们正在一些售后市场音频项目中使用 TAS6584器件、并且有一个新器件刚刚面向 OEM EV 制造商推出。 我们的最新项目利用了该器件的 H 类控制功能、但似乎工作不正常。 我所拥有的数据表版本中的寄存器映射缺少寄存器映射的重要块。 与 H 类相关的控制寄存器很少、它们的应用与 PPC3工具中的应用不同。

是否有较新版本的数据表(我们在3月修订了最新的完整数据表发布版本)? 或者是否有更完整版本的器件寄存器映射和/或由 PPC3工具操作的控制寄存器?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    我们正在为这些特殊的 DSP 功能编写应用手册。  您需要哪些数据才能使其正常工作?

    此致、
    Gregg Scott