This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:有关 PVDD 处的电容器的问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394393/tas5731-question-about-capacitor-at-pvdd

器件型号:TAS5731

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户在其设计中提及 TAS5731EVM (https://www.ti.com/lit/ug/slou331a/slou331a.pdf )

您能回答客户的问题吗?

  • 扬声器:2W (最大3W)、4欧姆
  • PVDD = 12V、AVDD/DVDD = 3.3V

1.对于此扬声器、是否仍需要使用220uF 铝电容器? 我们能减小电容并改变电容的材料吗?

2.对于这个扬声器、我们还可以降低电感吗? 您能提供滤波器指南吗?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    我还有一个问题

    TAS5731EVM 中下图的含义是什么?  

    '所有扬声器输出均偏置为 VCC /2、不得接地。'

    您能否说明负输入端是否可直接连接到 GND?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    220uF 电容器用作 PVDD/2的分压器、有助于在单端模式下防止杂音噪声。 您可以使用稍小的电容器、但性能可能会降低。 电感不能降低太多。 数据表提到该滤波器的最小电感为10uH。 鉴于电感器具有很高的容差、将该值从15uH 降低可能会导致违反该值。  

    [报价 userid="438565" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394393/tas5731-question-about-capacitor-at-pvdd/5334523 #5334523"]"所有扬声器输出均偏置为 VCC /2并且不得接地"[/报价]

    这是指器件输出的直流失调电压。 这意味着、如果要将此节点接地、则会将 PVDD/2接地短路、从而导致问题。 扬声器本身可以将输入连接到地、但前面提到的 EVM 上的 PVDD/2引脚会更好。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我是与 Austin 配对的 TSR。 您能否确认正确理解了哪一项? 可以将扬声器(-)输出端连接到接地端、但 VCC 建议偏置到 GND/2以防止杂音? 或者根本无法连接到 GND? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kara:

    只有在(+)输入端添加隔直电容时、才可以将扬声器(-)接地。 这是用户指南中的一个错误。 我推荐使用 VCC / 2偏置方法。  

    此致、

    Ramsey