This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:下一代产品推荐。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, TLV320DAC3100, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394965/tlv320dac3100-next-generation-product-recommendations

器件型号:TLV320DAC3100
Thread 中讨论的其他器件: TAS2505、TAS2521

工具与软件:

TI 人好

您是否可以推荐下一代 TLV320DAC3100芯片。

客户需要的是更新的芯片。

在新项目中、项目管理器需要生产时间来比较新芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找具有2.5W 放大器的器件(如 TLV320DAC3100)? 遗憾的是、我们没有任何其他具有如此高功率放大器的 DAC。 您可以查看 TLVAIC3100、这是一款具有相同放大器的编解码器、如果您还想将 ADC 集成到器件中、或者您可以查看我们的放大器系列以查找具有数字输入的放大器。 TAS2505和 TAS2521是很好的研究选项。 有些 DAC 带有0.5W 放大器。 遗憾的是、我们的较新系列转换器没有集成放大器。

    我希望这能回答您的问题、如果您需要更多建议、如果您对项目有具体要求、请告诉我。

    此致!
    MIR