This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何设置 TLV320AIC3254配置文件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3204, CC8520, PUREPATH-WL-CFG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378525/tlv320aic3254-how-to-set-up-the-tlv320aic3254-config-file

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204CC8520PUREPATH-WL-CFG

工具与软件:

您好!

问题2在以下主题中、但被定向到联系音频团队。 请您确认一下吗?

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1376659/cc8520-operation-verification-of-tlv320aic3263-and-cc8520


我是否可以将使用 PurePath Studio 创建的 TLV320AIC3254 cfg 文件的数据设置为 TLV320AIC3254、方法是将其粘贴到 PurePath 无线配置器下面红色框中的区域?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我不熟悉这个软件、但是、如果它能够直接进行 i2c 通信、那么它应该很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    是否可以让熟悉 PurePath 无线配置器的工程师复审该咨询?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    PurePath 配置器工具仅适用于 CC85XX 器件。  我已将该问题重新分配给无线连接专家、因为  如果没有 CC85XX、您将无法使用此 PurePath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们期待收到我们无线连接专家的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请查看上一主题中的最新回复、并确认它是否能解决您的问题。

    复制响应以便于参考:

    您可以尝试以下步骤吗?

    ```μ A

    从 PurePath Wireless Configurator 下载位置、进入 AUDIO_DEVICES 文件夹。 复制/粘贴任何其他音频代码文件.ppwadd (例如 aic3204是 TI 器件 TLV320AIC3204)、并将其重命名为新器件。 编辑文件和"替换全部"命名规则。

    在 PPWCFG 中、请注意新选择的音频编解码器器件。 你  必须重写  新的.ppwadd 内容以与 新器件的配置相匹配、因为默认情况下不提供这些内容。  这应该可以让您开始。

    ```μ A

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Toby:

    我已经检查了您的回复! 我想知道以下信息。 如果您能确认、我将不胜感激。

    ---
    我是否可以将使用 PurePath Studio 创建的 TLV320AIC3254 cfg 文件的数据设置为 TLV320AIC3254、方法是将其粘贴到 PurePath 无线配置器下面红色框中的区域?

    ---

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、根据 PurePath 无线配置器部分"音频器件定制面板"的帮助菜单、这应该可以正常工作。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的答复。 我想知道更多细节。

    我能够使用 PurePath 无线配置器只编写几行简单的程序。

    当我尝试以同样的方式编写用 PurePath Studio 创建的 cfg 文件时、会发生以下错误。

    PurePath Studio 的 cfg 文件输出中有数千行、似乎包含太多数据。

    是否有办法避免此错误?

    如果无法避免此错误、请告知我是否有工具可以控制 CC8520并通过 I2C 写入 TLV320AIC3254。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我将对此进行调查、并在4个工作日内提供更新。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我还不能对此进行调查、将在4个工作日内提供另一个更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    遗憾的是、PUREPATH-WL-CFG 已不再维护、因此理解这可能会有多令人沮丧。

    当我有更多时间时、我可以尝试更多地熟悉这一工具、但遗憾的是、我目前无法提供这方面的时间表。

    谢谢!
    Toby