This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:系统接地隔离问题

Guru**** 2505065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394015/pcm5121-system-ground-isolation-issue

器件型号:PCM5121

工具与软件:

大家好、团队:

   这是一个应用。 如果不进行直流/直流隔离(接地分离)。 AUX OUT 噪声很大(USB 音频无法正常工作)。

   我的问题是如果 USB 音频工作,数字将使用辅助路径的接地。 是否会导致辅助信号噪声增加?

   我们是否有辅助路径分离方法以便数字和电源接地不会干扰模拟音频路径?

   非常感谢。  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您以不同的方式解释问题和疑问、那么我不关注与上述描述相关的问题。  似乎您有一个一般性问题、但它与 PCM DAC 没有具体关系。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       实际上、这是一个一般性问题。 我没有找到启动一般问题 列的方法。 它与音频模拟信号质量有关。 我想知道是否有人可以帮助找到合适的列来启动这个问题。

      非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    阿拉什今天不在办公室。 他明天会回来。

    一般性问题可以、但您可以提供一些有关您的场景和问题的额外详细信息、以便我们更好地了解?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我将详细介绍这个问题:盒式扬声器具有 Type-C 端口和辅助输入端口。 器件接通电源并从 C 端口将 USB 音频传送至扬声器。 此外、辅助端口还有一条从模拟输出到扬声器的音频路径。 问题是从 C 端口到返回扬声器的辅助端口的接地环路很大、因此它会给辅助信号带来很多噪声。  我找到一个使用 TI 的 cc33410 (直流/直流隔离电源模块)断开接地回路的解决方案。 但另一个问题是、该情况需要将 USB 音频信号返回扬声器。 接地端已断开。 USB 音频信号找不到参考接地。 它必须使用辅助路径的接地、 我想这会导致辅助信号再次变为不良信号。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言 、可以将多个 IC 的 GND 相互连接、然后 在某个点将这些接地端连接在一起、或者简单地在电路板上保留为2个接地端(如果合理)。 (即 GDND 和 GNDA)。

    此致、

    Arash