This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563空闲通道检测寄存器

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392676/tas2563-tas2563-idle-channel-detection-register

器件型号:TAS2563

工具与软件:

用于禁用此功能的寄存器地址和设置是什么?

我在数据表中找不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joo:

    这由 Book 0页0寄存器0x3e 控制位4:

    • 0x10表示启用空闲通道检测
    • 0x00表示禁用空闲通道检测

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、此功能是启用的? 0x3E 的默认寄存器设置值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、你好;

    JY 还问:

    默认寄存器 设置值是多少?我可以获得0x3E 每个位的详细信息吗?   其他任何寄存器都将控制空闲通道检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joo、David、

    是、默认情况下会启用空闲通道检测功能。
    寄存器0x03e 的默认值为0x10。 只有该寄存器可以控制该功能。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我尝试使用 PurePath 来更改空闲通道检测阈值。

    但更改后、我在寄存器设置映射中没有看到任何更改。  

    用于更改阈值的寄存器地址是多少?

    除此之外、空闲通道检测的默认阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joo:

    更改阈值后、您是否使用了右上角的"Apply"按钮?

    • 启用/禁用功能如上所述 Book 0 Page 0寄存器0x3e 位4:
      • 0x10表示启用空闲通道检测
      • 0x00表示禁用空闲通道检测
    • 阈值由 Book 0第2页寄存器0x5c 至0x5f 中的4字节系数控制
      • 圆(10^(空闲通道阈值 dB/20)*2^31)
    • 迟滞计时器由 Book 0第2页寄存器0x64至0x67中的4字节系数控制
      • round(以秒为单位的时间*fs)

    仍然建议使用 PPC3来生成正确的系数值、因为它将解决任何值范围限制。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师