This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394920/drv632-drv632

器件型号:DRV632

工具与软件:

以下是有关 DRV632的 UVP 外设电阻器设计的问题

UVP 的截止电压为1.25V。 在外部检测电阻的设计中、提出了两个公式、一个是6uA、另一个是5uA。 这两个电流值表示从哪里流向哪里的电流? 它们是否分别流向 R2和 R3? 在这种情况下、流经 R1的电流不是11uA?

如果它基于问题1的电流大小、那么在例如、当 R1=3K、R2=1K 和 Vuvp=3.8V 时、该电阻器的电流远大于11mA

如果我的系统电压为24V 或3.3V、应该设计多少个 R1、R2、R3? 您能为我提供有关设计流程的指导吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有2个不同的电源电平、则必须设置2组单独的 UVP 电阻器、并根据所连接的电源在它们之间进行更改。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师