Thread 中讨论的其他器件:TAS6422-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们在产品的设计中使用 TAS6422QDKQRQ1。
下面是通过 I2C 完成的放大器配置
模式控制寄存器0x00 = 0x00 -> BTL 模式
2. SAP 控制(串行音频端口控制)寄存器0x03 = 0x04 -> I2S 16位(来自控制器的正弦波数据传输)
3.通道状态控制寄存器0x04 = 0x05 ->播放模式
4.通道1至2音量控制寄存器0x05和0x06 = 0xCF -> 0dB
5.直流负载诊断控制2寄存器0x0A = 0x77 ->我们使用4 Ω 扬声器。
我们还测量了所有的 I2S 时钟,这是与预期的以下值
MCLK - 24 MHz
2. BCLK - 3 MHz
3.同步- 44kHz
4. TXD -----正弦波数据。
问题:
我们总是在扬声器中听到一些未知的声音。 即使 MCLK 也不可用。
您能否检查并建议 I2C 设置正确?
我们的应用原理图与图77相同。 典型的双通道 BTL 应用原理图(TAS6422-Q1.pdf)。