This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820EVM:关于 pcm1820EVM 测试的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392512/pcm1820evm-question-about-pcm1820evm-test

器件型号:PCM1820EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我是 MMFAE Chris。 当我的客户测试 PCM1820EVM 时、他们有问题。 详细信息如下:

IN1和 IN2连接到 GND 和测试输出。 异常测试结果:

    e2e.ti.com/.../pcm1820-NOISE-TEST-PPC3.approjx

您能帮我找出测试结果异常的原因吗?

谢谢你  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我会在接下来的几天内将此主题更新为回复。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在此主题中提到 IN1和 IN2连接到 GND。

    但是、根据 EVM 的图片、IN1M/IN2M 似乎连接到 GND、而 IN1P/IN2P 未连接。

    ...

    我们可以在 IN1P/IN1M 和 IN2P/IN2M 都短接至 GND 的情况下检查测量结果吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在此主题中提到 IN1和 IN2连接到 GND。

    但是、根据 EVM 的图片、IN1M/IN2M 似乎连接到 GND、而 IN1P/IN2P 未连接。

    我们可以在 IN1P/IN1M 和 IN2P/IN2M 都短接至 GND 的情况下检查测量结果吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan