This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:引脚名称

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390842/taa5242-pin-name

器件型号:TAA5242

工具与软件:

尊敬的团队:

引脚名称不同、如下所示。

哪项正确?

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    引脚19-22是 GND 的 VSS 引脚、引脚说明中有一个拼写错误。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    数据表中的以下引脚名称不同。 它们都是相同的引脚? 此器件的 RTM 是什么时候? RTM 版本中会修复这些拼写错误?

    ・VSSD (第1页)、简化框图

    ・第3页中的 VSSA 引脚分配

    ・AVSS (第11页)、绝对最大额定值

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该误差将在数据表中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    VSS 数字接地吗? VSSD、VSSA、AVSS 是否是模拟接地?

    此致、

    哎呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佐贺山:

    查看 EVM 原理图符号可能会更有帮助。 数据表中存在拼写错误、因此很难跟踪不同的接地连接:

    可以将 VSS 视为模拟地。 VSSD 是数字接地。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    客户目前正在设计硼化物。 尤其是他们想知道正确的引脚布局。 您能否检查下表是否正确?

    官方名称(EVM Schematic) 电源 VSS
     简化的方框图见第1页 电源 VSS
    第3页中的引脚分配、 VSS AVSS
    情况下的主要问题 VSS AVSS

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佐贺山:

    如果我正确理解您的表格、将会显示如下内容:

    官方名称(EVM Schematic) 电源 VSS
     简化的方框图见第1页 电源 VSS
    第3页中的引脚分配、 AVSS VSS
    情况下的主要问题 AVSS VSS

    VSS 是散热焊盘和角焊盘接地连接。 这应该连接到模拟地。

    VSSD 可以连接到数字接地。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢!

    此致、

    哎呀