This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PPC3无法更新到3.2.1版本

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394600/purepathconsole-ppc3-can-not-update-to-3-2-1-version

部件号:PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

嗨、团队:  

根据客户反馈、他们无法使用 PPC3进行产品开发、请帮助提供您的评论。

1.他们安装的 PPC3版本是3.2.0、现在当他们使用 EVM 时、PPC3告诉他们将平台更新到3.2.1版本、如下所示

2.点击"是"时、反馈"下载失败"

请帮助找出根本原因?  

顺便说一下、客户的访问权限可能已过期、您能否帮助再次检查客户的帐户是否正常、现在可以使用? 客户帐户是 shenyouxin@cvte.com

谢谢。  

 BR、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    这可能是由于 TI 内部访问处理系统最近更新了。
    是否可以再次下载安装程序(应该是最新版本)并使用该程序进行安装、而不是尝试在 PPC3自身内进行更新?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师