This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764:低电压便携式扬声器系统理想放大器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2764, TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394527/tas2764-low-voltage-portable-speaker-system-ideal-amplifier

器件型号:TAS2764
主题中讨论的其他器件: TAS2572、TAS2563

工具与软件:

我一直在挣扎一个简单的困境,结果是更复杂的,我想.  我正在设计一个微型放大器、希望每通道能够提供5瓦的功率、但只需使用单节锂离子电池。

因此、最小电压为3、最大电压为4.2V。 电池消耗的电流很高、我想要高质量的音频、因此直流/直流转换器增加放大器的电压似乎会给直流电流增加过多噪声。  

额定电压的 TAS2764是否在3伏电源下 向4欧姆扬声器提供足够高的功率并且能够获得4瓦或5瓦?

我还用这种设计替换错误的树吗?  PCB 板约为10cm² μ A、我正在使用18650电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您应该仔细研究一下我们的升压放大器、如 TAS2572。 它支持3V 电源和高达5.5V、并具有升压功能以允许更高的输出功率、因此应该可实现4W 至5W、请考虑到所需的更高功率将需要电池提供更高的电流。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看着那些。  我曾认为直流/直流升压转换器可以为我提供所需的更高电压、但这似乎已内置于 IC 中。  是这样吗?  这时最小的功率级电源似乎仍然是5.5V。 我用18650 3.7 lion 供电、我不确定它是否可以提供正确的电压。

    此外、单声道放大器的36个引脚为我提供了五个单元! 是否有一个简单的示意图显示如何将其连接到3.7单节电池?

    也许对于较低的电压有不同的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    5.5V 是支持的最大电压、但支持低至约3V。 您的电池提供3.7V 电压、对吗? 在该3.7V 电压下、电池的电流能力是多少?

    您项目的时间表是什么?  到今年年底、我们将发布采用 QFN 封装的更简单版本 TAS2572、您对此感兴趣吗?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在大约落后了10个月、在未来的设计中、这听起来很棒。  目前、我发现了一种类似的 IC TAS2563、它看起来非常相似、但在不同的制造商中有更多用于原型设计。  与此 IC 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是18650、它是3500mA、我认为内部电路将其限制在15安培。  应该足够一个小时的真正响亮的音乐。  我怀疑最大体积会消耗超过4安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    TAS2563具有用于音频处理功能(如 EQ、DRC 和扬声器保护)的集成 DSP、但如果不需要这些功能、则也可以不使用这些功能。 TAS2572不具有 DSP、但它是较新的版本、具有一些效率改进功能、例如1.8V (AVDD)桥和新的音乐效率功能、可降低空闲状态下的功耗。

    对于任何一种情况、都应该可以使用3.7V、4A 就足够了。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师