This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCM4222简单复位电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391747/pcm4222-pcm4222-simple-reset-circuit

器件型号:PCM4222

工具与软件:

是 PCM4222外部的简单上电复位电路所需的外部 RC (10000pF 和10k Ω)。 设计中没有微处理器或复位开关。 如果需要外部 RC、那么我需要使用施密特触发器件还是内部复位电路上有该器件? 我可以只在复位输入端使用上拉电阻器、然后让内部电路来完成剩下的工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉延迟、我将在接下来的几天内分享此主题的更新与回复。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、不是使用外部 I/O 来提供复位、而是使用一个连接到器件电源的上拉电阻器(可能还需要一个连接到 GND 的电容器)、如果我的理解有误、请改正我的问题。

    根据数据表、提到了有关器件复位功能的几个要求:

    1) 1)建议的最短复位持续时间为40ns:

    2) 2)在释放复位之前、应启用器件的主时钟

    数据表还提到了 VIH/VIL 电压、用于确定器件数字输入是处于逻辑低电平还是高电平状态。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan