This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112-Q1:如何为交流耦合双路立体声耳机配置配置配置有关耳机检测的寄存器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393627/tad5112-q1-how-to-configure-register-regarding-headphone-detection-for-ac-coupled-dual-stereo-headphone-configuration

器件型号:TAD5112-Q1

工具与软件:

专家、您好!

您能告诉我如何为交流耦合双立体声耳机输出用例配置有关耳机检测的寄存器吗?

我确认了数据表和应用手册、数据表有寄存器列表、但没有任何寄存器的详细说明、而应用手册没有寄存器的说明。
因此、如何配置寄存器来在应用中实现耳机检测实在是太困难了。

您能解释一下吗?

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、数据表/应用手册是我们目前有关此方面所需寄存器的唯一信息。 我可以编写一些示例寄存器供查看或更改我的原因。

    DAC_CFG_A0 (0x6):为耳机放大器设置串联电阻和外部电容器充电时间。

    JACK_DET_CFG0:选择耳机检测方案运行的频率。 如果设置为1ms、最长需要1ms 才能检测到耳机插入。

    JACK_DET_CFG1:耳机检测耦合、选择交流耦合。 耳机检测启用、选择启用。

    JACK_DET_CFG2:设定用于头戴式耳机插入/取下的去抖

    JACK_DET_CFG3: 插入耳机插孔以及插入哪种类型耳机时的标志。 这将告诉您是否检测到耳机! 设备中默认始终开启耳机检测(来自耳机检测应用手册)

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。 我可以询问撰写耳机检测应用手册的同事、我是否遗漏了任何内容。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢您的解释。
    我了解当前状态。

    我会将您的答案循环给客户、等待他们的反馈。

    此致、
    Kuramochi 一树