This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394719/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

使用此放大器板时、我需要通过 BCI 测试。 20MHz 至200MHz 之间的程度。

您能不能请他人指导我如何解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravindra:

    EMI 在很大程度上取决于电路板设计和布局。 我要确保电源输入端有 π 型滤波器、旁路电容器的正确布线和放置、接地返回路径短且无障碍、以及实心接地平面。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设计过程中考虑了所有因素。 我们仍然面临同样的问题。是否有通过 BCI 测试的外部解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravindra:

    该器件将通过正确的设计满足 EMI 标准要求。 如果失败、则说明设计、布局和/或测试本身存在问题。 如果您可以与我分享布局、我可以查看是否有突出显示的内容。

    此致、

    Ramsey