This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255有时在初始化时关闭

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1395226/tpa3255-tpa3255-sometimes-shutdow-on-initialization

器件型号:TPA3255

工具与软件:

你(们)好 我们在不同的应用中使用 TPA3255。 我们制作了一个三相电源(3个通道用于电流、3个通道用于电压)。 基本上、我们合成50Hz 或60Hz 的正弦电压并将该信号应用于 TPA3255电路板。

在 TPA3255输出端、我们有一个从18Vrms 到240Vrms 到电压通道以及从18Vrms 到15Arms 到电流通道的变压器。


我们的 TPA3255在2xBTL 模式下工作。 我们的 PVDD 为48VDC。

我们面临的一些问题与此处所述完全相同:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325224/tpa3255-fault-only-after-initial-startup/5124009?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tpa3255#5124009

和此处:

TPA3255:故障关断-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

我们的产品运转良好、但是、有时、当我们打开设备并开始合成时、TPA3255停止工作并将出现故障(有时是故障、有时是削波/OTW)。 当它发生时,我们需要 关闭设备,然后再次打开... 我们需要执行此操作、直到它工作。 当它最终工作时,我们可以保持我们和我们的装备,它不会再停止。

通过在支持论坛上阅读一些相关问题、我们发现 BST 电容器可能存在一些问题(EVM 板上所示为33nF)、由于 TPA3255输入仅为50Hz 或60Hz、并且我们使用30kohm FREQ_ADJ 电阻器、可提供450kHz 的 PWM 频率调制。

正如 TI 在相关问题上所指出的、我们打算遵循应用报告 SLOA259。 我们将尝试470nF 自举电容器、并希望降低 PWM 频率。 我们找到了任何公式来帮助我们指定 FREQ_ADJ (我们也查看数据表)电阻器值、并且我们不知道是否有降低它的限值。

由于我们打算仅在 TPA3255输入上施加50Hz 或60Hz、我们正考虑 PWM 频率达到最高300kHz。 "你以为你赢了吗? 请帮帮我们。

现在、我们只在 FREQ_ADJ 上放置一个47k Ω 的电阻器、然后测量波形以查看我们得到的频率。

我们的电路板是基于 EVM 电路板制作的。 我们拥有所有文档(Altium 原理图和布局)。 如有必要,我们可以与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiago:

    FREQ_ADJ 引脚电阻器应遵循数据表中给出的电阻。 47k 远远超过此处提供的最大值。 400kHz 适用于 TPA31xx 系列、而不是 TPA3255、因此30k 电阻器将是我们能够保证其功能的最慢频率。 开关频率 与内部高频时钟(作为6分频)直接关系。 该振荡器调整功能会调整 这两个速度、因此如果尝试增大该值、则会导致器件无法正常工作。

    一个较高的自举电容器可能有助于解决这个问题。 我建议仅更换这些电容器并查看问题是否已解决。

    此致、

    Ramsey