This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2S 引脚寄生电容

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1395030/tas5825m-i2s-pin-parasitic-capacitance

器件型号:TAS5825M
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望在其系统中使用多个 TAS5825 + TAS5805、您可以帮助检查  TAS5825、TAS5805 I2S 引脚的输入 寄生电容作为参考吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们通常预计为10pF。

    此致、

    Ramsey