This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:耳机放大器

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572, TAS2110, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1395558/tpa6130a2-earphone-amplifier

器件型号:TPA6130A2
主题中讨论的其他器件:TAS2110、 TPA2011D1、TAS2572

工具与软件:

大家好、TI 团队:

请推荐具有以下要求的耳机放大器 IC:

耳机放大器要求:32 Ω 负载@ 450mW、D 类或 G 类、SN:95dB、THD≤0.5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    耳机应用的450mW 相对较高。 您的系统是否打算通过3.5mm 连接器驱动耳机? 还是放大器靠近并直接连接到扬声器?

    如果放大器与扬声器之间的连接是直接的、您可以查看 TPA2011D1的模拟输入或 TAS2110/TAS2572的数字输入。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师