This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:GIPO 开漏输出或推挽输出配置

Guru**** 2559530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393065/tas5828m-gipo-open-drain-output-or-push-pull-output-configure

器件型号:TAS5828M

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助我们了解如何将 TAS5828M GIPO 输出配置为 开漏输出或推挽输出吗?  

在数据表寄存器说明中找不到详细信息。

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 GPIO_SEL 可以选择运行模式。 对于所有选择、它都是开漏器件、SDOUT 除外、在此处它是推挽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还应在内部与设计团队进行核实并仔细确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然没有发布的 I2C 寄存器来设置输出配置、但可以从 PPC3完成此操作。 请参阅以下快照