This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:未使用的引脚和 MICBIAS 引脚端接

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396201/tlv320aic3204-unused-pins-and-micbias-pin-termination

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

大家好、

大家好!

我正在我的一个设计中使用 TLV320AIC3204音频编解码器。 那么设计中也有一些未使用的引脚。

未使用的引脚- HPR、HPL、LOR、LOL

我想知道如何端接这些引脚。

如果未使用 MICBIAS 引脚、如何端接该引脚。 现在、我已通过0.1uF 电容器去耦接地。 我还想知道如何端接该引脚。

此致、

Harikrishnan T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HPR、HPL、LOR 和 LOL 等未使用的输出可以保持悬空。 它们不需要端接。

    MICBIAS 只要被禁用、也可以保持悬空。 无需去耦电容器。

    此致、
    Jeff McPherson