This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:USB I2S UAC2.0兼容?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396178/pcm2706-usb-i2s-uac2-0-compatible

器件型号:PCM2706

工具与软件:

您好!

我需要构建一个由 USB 供电且能够以高达32kHz 的频率播放音调的音频 DAC。 我发现 TI 当前的 USB 音频 DAC 仅支持 USB 音频类(UAC) 1、其 支持高达48kHz 的采样速率。

在这里、我想知道我是否能找到一种解决方案来将音频从 USB 转换到 I2S、并将其馈送到音频 DAC 中。 是否有任何支持 UAC-2的芯片可实现高于48kHz 的采样率?

此致、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    我们目前正在生产的大多数(或所有) DAC EVM 使用 UAC2.0、我看到网站上活跃的音频 USB 转换器是 UAC1、仅支持48kHz。 使用 USB-MODEVM (TLV320AIC/DAC 器件)通过 USB 连接到计算机的较旧的 DAC EVM 使用  TAS1020B (不幸已停产、因此很难找到)、而使用 AC-MB 作为 USB 控制器的新 EVM (TAD/TAC 器件)则使用 XMOS 芯片。 XMOS 拥有一系列支持 UAC2.0的音频 USB 微控制器芯片、您可以加以了解。 很遗憾、TI 目前不生产任何 UAC2.0 USB 转换器。 我建议将 EVM 用作预构建的一体化设计、或查找可将 I2S 发送到我们其中一个 DAC 的 USB UAC2.0转换器、您可以使用 EVM 用户指南中的图来为您的设计提供信息。 我们的大多数 DAC 支持高采样率。  

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR