This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:使用外部 LC 滤波器时、VSNSP 和 VSNSN 电阻的正确值是多少?

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396159/tas2780-what-is-the-correct-vsnsp-and-vsnsn-resistor-value-when-using-an-external-lc-filter

器件型号:TAS2780

工具与软件:

大家好!

TAS2780数据表中的 VSENSE ISENSE 信息让我有点困惑、似乎意味着 VSNSN 或 VSNSP 线路上的任何额外电阻(或其他寄生效应)都不会在后置滤波器反馈中进行校正。 (见27页)、

然后在电气特性部分中、Ros (负载断开时连接到 VSNS 电阻器的输出)建议值为10k (参阅第5页)、

在此 相关问题中 、建议值为4.7K、该值来自数据表中的一个屏幕截图、由于我找不到这个值、因此可能会旧一些。

在 TAS2780数据表中、该示例中的值为1k (见81页)。

这是我使用的原理图。 我尚未定义 LC 滤波器值、但您可以看到自举电容器 C36和 C37将 BST 连接到 OUT、R12和 R13是 VSNS 电阻器。

任何人都可以评论、

  • R12和 R13的合理值?
  • C36和 C337的值和位置、它们是否连接在正确的位置?
  • 使用 TAS2780时的建议 LC 滤波器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    每当在输出端使用滤波器时、VSNS 引脚的电阻应至少为1k、建议值为2.2k、最大值为4.7k。 表中提到的10k 是一个不同的值、即禁用后置滤波器反馈功能时的内部连接。

    自举电容器放置正确。

    LC 滤波器的大小应确保截止频率高于20kHz 且低于300kHz 的开关频率、并考虑负载 R 值、使 Q 系数处于建议的0.7~1 Ω 值范围内。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样一个彻底的答案;非常感谢!