This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:单端输出

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396222/tac5112-single-ended-output

器件型号:TAC5112

工具与软件:

嗨、团队:

我想使用 DAC 输出作为标准3.5mm 插孔的立体声交流耦合单端线路输出。  

OUT1P/2P 通过47 μ F 电容连接到尖端/环。

我是否应将 OUT1M/2M 直接连接到 GND? 还是通过电容器连接到 GND?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji-san、

    在单端配置中、您应该将不使用的所有输出端直接接地、因此您的"正"输出端始终参考同一接地端(使用电容器时、信号可能会发生变化)。 将插孔的套管也连接至接地。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!
    MIR