This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:支持 TDM8格式

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396449/pcm1681-q1-tdm8-format-support

器件型号:PCM1681-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我想与您确认 PCM1681-Q1是否支持 TDM8输入? 我在数据表中找不到它。  

如果否、请帮助推荐具有8通道 TDM8输入 DAC 器件的器件。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1681-Q1支持 TDM 输入。 TDM 表示时分多路复用、是数字 I2S 信号一次传输2个以上通道的一种方法。 正常 I2S (无 TDM)以给定的采样率支持多达2个音频通道、通常任何 TI DAC 中的 TDM 模式一次最多支持8个通道。 PCM1681-Q1支持8通道 TDM、如数据表第8.3.4节所述。

    如果您有关于此器件及其功能的更多问题、请告诉我。

    此致!
    J·米尔