This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:2个级联

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1397197/pcmd3180-2pcs-cascade

器件型号:PCMD3180

工具与软件:

您好!

 客户需要16通道同步采样。 可以通过级联2个器件以及如何处理同步问题来实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表第7.3.1.3节所述、我们可以级联多达4个 PCMD3180 IC。

    我们可以为器件使用多达4个不同的 I2C 地址(因此、可以通过公共 I2C 总线对多达4个 IC 进行独立编程)。 我们还可以通过为两个器件的每个通道分配独立的时隙来共享 TDM 线路(BCLK/FSYNC/SDOUT)(该器件可以在 TDM 总线上支持多达64个时隙)。

    具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1、TLV320ADCx120和 PCMx120-Q1器件》应用报告中介绍了有关如何为此运行配置 TDM 的更多详细信息

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan