This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:与 CC2642R-Q1配对

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396461/tas5720a-q1-pair-with-cc2642r-q1

器件型号:TAS5720A-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2642R-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我看到 CC2642支持 I2S、TAS5720也有单声道 I2S 端口。

 我想检查 TAS5720-Q1是否可以与 CC2642R-Q1配对?

此致

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

     为 TAS5720-Q1提供 MCLK 12.288MHz、SCLK 3.072MHz 和 LRCLK 48kHz 将不会有问题。 但是我没找到 CC2642 I2S 模块的详细信息。 让我将该 Thread 转移到  LPCS 团队来检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    您能解释一下"配对"是什么意思吗? 您是否指的是这两个部件之间的无线连接?

    CC2642R-Q1包含 I2S 模块。  有关 CC2642 I2S 模块的详细信息、请查看 TRM。  

    此致、  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    打扰一下。 我不熟悉 BT 和 D 类。我只是想检查它们是否可以像 BT 扬声器一样一起使用。 (I2S 接口。)


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    由于这两个器件都包含 I2S 模块、因此它们可与物理连接一起使用。  

    此致、  

    David