请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
1.我们可以知道 ILIM 和 ISD 的响应时间和时间定义吗?
=> 在 IC 内部高侧 MOSFET 检测到 OCP 后、IC 将关闭 PWM 输出需要多长时间。
2. OC 逐周期电流限制和 OC 关断之间有何差异? 是否不同?
=>由于它会 首先触发逐周期电流限制(例如:2级- 7.2A 级)、因此 PWM 将已经关断、它为什么会进一步触发 OC 关断(例如:2级- 9A 级)?
谢谢你。