This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:Android 驱动程序查询

Guru**** 2422530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396700/tas6424e-q1-android-driver-inquiry

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划使用 TAS6424E-Q1 领域中使用的业界通用 TI 汽车 D 类音频放大器。 请确认此部件的 Android 驱动程序的可用性。 如果可用、这也会对我们即将推出的设计有利。

谢谢!
Raj Bhuvanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    我们没有此设备的 Android 驱动程序。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg Scott:

    感谢您的答复。 您能否确认是否有适用于此模块的 Linux 内核驱动程序文件? 如果有、请与我们分享。

    BR
    Raj Bhuvanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj

     抱歉、我们的团队没有资源来开发每个设备的 Linux 驱动程序、客户对它的需求太少。 我们有一个通用驱动程序文件和一些指导文件、您可以访问以下链接进行检查。 您可能需要根据它进行一些更改、以便为您的系统工作。

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../ce0530b1-7f02-4858-bdc3-485ed73ddc35

    访问代码: L{2pK9uX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    感谢您的答复;我们将进行研究。

    BR
    Raj