This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:输出摆幅和交流耦合电容

Guru**** 2421590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1397593/tac5112-output-swing-and-ac-coupling-cap

器件型号:TAC5112

工具与软件:

嗨、团队:

#1。 当我将 DAC 输出通道配置为单端时、输出是1Vrms?

如果我将低于 DAC_CH1_FULLSCALE_VAL 寄存器配置为1d、那么输出将是2Vrms?

#2。 建议使用47 μ F 的交流耦合电容器。 如果我使用100 μ F 或22 μ F、是否存在任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当您将 DAC 输出配置为 AVDD=3.3V 的单端输出时、输出将为1Vrms。  

    我正在考虑配置 DAC_CH1_FULLSCALE_VAL、我将 I2C 位设置为参数、使单端电压为2Vrms、但输出没有变化。 从其编写方式来看、这似乎是数据表中的误差、并且满量程值只能对 ADC 是可变的。 我将询问一位设计人员有关该功能的信息、以确保并让您了解他们的见解。

    对于47uF 耦合电容器、您在寻找哪个电容器? 请告诉我,我会回到你的身边。

    此致!
    MIR