This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:选择合适的音频源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394699/lm48511-select-proper-audio-source

器件型号:LM48511
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我有一个 CPU 板。 可以为8 Ω 扬声器提供1.8瓦功率、如图所示。 它还具有耳机输出。 我的项目不需要耳机和1.8W 扬声器输出。

我只需要为4欧姆扬声器提供5W 单声道功率。 哪一个应该放大? 扬声器输出还是耳机输出? 在工程设计方面、哪一种方法是正确的?

注意:我在之前使用了 LM48511来将1.8W 放大至5W、但尚未实现。

我倾听您的建议并提供您的指导。

此致。

Cevdet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cevdet:

    我建议使用耳机输出而不是扬声器输出信号。
    扬声器输出可以是类似 PWM 的信号、而耳机应该是模拟信号、这更适合 LM48511或 TPA2011D1等模拟输入放大器。

    此致
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan  

    是的、扬声器输出是 PWM、因为在我们的 SoC 中、放大器类型为 D 类、而耳机是模拟的。  

    但是、使用类似 PWM 的信号来放大模拟可能包含更多噪声难道不是更好吗。

    如果我们更喜欢放大 D 类输出、您可以推荐哪种电路类型或 IC? (用于驱动5W 4 Ω 负载)

    非常感谢您的帮助。

    谢谢你。

    Cevdet  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cevdet:

    在使用模拟输入放大器时、D 类开关信号不用于进一步放大信号。 模拟输入放大器无法正常使用此信号。 也许您正在考虑 PWM 输入(输出级)放大器、这样的 放大器:扬声器放大器产品选型|德州仪器 TI.com、尽管它们主要用于高功率系统。

    如果您仍想使用 D 类信号驱动模拟输入放大器、您可以在中间添加 RC 或 LC 低通重建滤波器。

    此致
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师