This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:扬声器输出监控和过流情况的定义

Guru**** 2506335 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TLV320AIC3100, TMUX1309, TMUX4827, TMUX2889, TS5A23157, TS3A24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393670/tlv320aic3100-speaker-output-monitoring-and-definition-of-overcurrent-condition

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TMUX1309TMUX4827、TS3A5223、 TMUX2889TS5A23157、TS3A24157

工具与软件:

嗨、团队:

1.客户希望通过将扬声器输出(P 或 M)路由至 NJW1124来调节输出功率。 可以使用吗? 扬声器负载为8 Ω、NJW1124的输入电阻为5.1k Ω、因此我认为不存在任何问题。

2.从数据表7.3.10.13.2中、TLV320AIC3100的过流情况是什么以及阈值是多少?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    1)我也认为这是可以的。 我预计功率损耗会很小、因为扬声器中会有一些电流离开、但总的来说、这应该没问题。

    2)允许的确切电流取决于 SPKVDD。  数据表第10页的最大额定功率给出了三种不同 SPKVDD 电压的情况。 您可以由此得出峰值电流(Power /SPKVDD =峰值电流)。 根据您所使用的 SPKVDD、可以估算过流限制。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McPherson-San:

     

    我很感激和礼貌的回答。

     

    我收到了一位客户的额外请求。

    好的、我还有一个关于模拟开关的后续问题。

     

    问题1.

    TMUX1309是否正确使用?

     

    问题2.

    使用会导致 TMUX1309上出现一些未使用的引脚。

    您能否推荐一款更好的模拟开关?

     

     

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzuki-san:

    从音频角度来看、您正在正确使用它。 请注意、如果在切换终端负载之前未关闭扬声器驱动器、则在切换终端负载时可能会发生砰砰声。

    我将把这个票证传递给多路复用器团队、看看他们是否有任何建议、因为我不熟悉我们的多路复用器选项。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    如果我错了、请更正我、但您的多路复用器应用似乎包含两个输入和4个输出。 如果是这种情况、那么您正在寻找2:1 2通道音频多路复用器。  

    我建议使用 TMUX4827。 它是一款2:1 2通道多路复用器、专为音频应用而设计。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilgur-San:

     

    我很感激和礼貌的回答。

     

    我已经确认 TMUX4827符合我所需的规格。

    正如您评论所示、我正在寻找一款2:1 2通道音频多路复用器。

     

    不过、我对你的建议有疑问。

    我在 TI.com 上检查了每个器件型号的单价。

    建议的 TMUX4827的单价为美元 1.19. /件

    另一方面、类似指定的 TS3A5223的单价为美元 0.15. /pcs、TMUX2889 为美元 0.615. /件

     

    问题3.

    我想知道您不推荐 TS3A5223或 TMUX2889的原因。

    (附加说明)

    我开发的产品成本非常严格。

    因此、我希望使用的器件具有最低的单价、并且符合我的规格(2:1 2通道音频多路复用器)。

     

     

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya-San、

    如果价格是您的应用程序的关键问题、我将通过电子邮件联系我们的营销团队、帮助您找到符合您预算的解决方案。

    我推荐了 TMUX4827、因为它符合您需要的配置、并且适用于您的音频应用。  

    我不知道您使用的电压范围。  TS3A5223或  TMUX2889也适合您的应用、我更倾向于使用 TMUX4827、因为它主要用于音频输入或输出开关(如数据表的下图所示)。   

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilgur-San:

     

    我很感激和礼貌的回答。

    我将撤回问题3并重拟问题4。

     

    场所(应用)

    我们正在寻找一种可以在"扬声器(8Ω)"和"HAC 线圈"之间切换 TLV320AIC3100的扬声器放大器输出的模拟开关。

    问题4.

    请向我们介绍一款满足我们需求且成本最低的"模拟开关"。

    顺便说一下、我知道扬声器放大器的最大输出可以使用 TLV320AIC3100中内置的 DRC 进行调节。

    (我计划在本帖中以问题4的答案结束我的问题。)

     

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    很好理解、感谢您的反馈。 我可以推荐 TS5A23157。 这是 我们成本最低的2:1双通道器件。  

    旨在用于音频信号路由。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilgur-San:

     

    谢谢你的答复。

     

    关于 TS5A23157、我有两个问题。

    #1

    Ron (导通状态电阻)为18Ω。

    您是如何确定这一点的?

    #2

    TS5A23157未列出 Ptot (总功率损耗)。

    您是如何确定这一点的?

     

     

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya-San、

     经过测试和验证确定 Ron 为18Ω。 在数据表中、测试条件如下所示:

    测试设置如下所示:

    数据表中未显示最大功耗、但我可以为您提供参考值。  

    对于 TS5A23157、 Pd (ma)= 900mW。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilgur-San:

     

    谢谢你的答复。

     

    Pd (mA)

    900mW 符合我们的要求。

     

    Ron

    我们计划使用8Ω 扬声器。

    因此、TS5A23157的 Ron 是18Ω、我认为不应接受。

     

    我想再问您一遍。

    请向我介绍 满足以下规格的最低器件:

    1. "2:1 2通道器件"用于切换扬声器输出
    2. Pd > 0.75W
    3. Ron < 1Ω

     

     

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    如果您在寻找一款 Ron 较低的器件、那么该器件的功率耗散也很低。

    Pd 是否是您的应用中的关键参数? 为何需要大于0.75W 的 Pd?

    如果 Pd 参数不重要。 我可以推荐 TS3A5223。 这是一款2:1、2通道器件、Ron = 0.45Ω、Pd = 153mW。 该器件也能满足您的需求、是我们成本最低的器件。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilgur-San:

     

    谢谢你的答复。

     

    > Pd 是否是您的应用中的关键参数? 为何需要大于0.75W 的 Pd?

    因为扬声器可驱动高达1W。

    我认为有必要同时实现 Ro 和 Pd。

    查看产品说明书后、我确定0.75W 的 Pd 是一个现实的规格。

     

    问题4.

    我知道问题4的答案是 TS3A5223。

    关闭。

     

    问题5.

    TS3A24157的 Pd 未在数据表中列出。

    请告诉我 TS3A24157的 Pd。

     

     

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

     TS3A24157的 Pd 为180mW。

    您提到扬声器的阻抗是 8Ω、接近该阻抗(Ron < 8)的多路复用器就足够了吗? 它将有助于满足您的 Pd 要求。

    您还可以详细说明您要找的价格吗? 我之前提到过 TMUX4827、但您说它太贵了。 您能否详细说明您的价格目标?  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    抱歉、我没有打算关闭该主题。  

    谢谢!

    近红外