This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:输出数据异常

Guru**** 2391075 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394099/pcm6260-q1-abnormal-on-output-data

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

客户遇到了 PCM6260-Q1存在的一些问题。 您可以在下面找到详细信息。 请提供一些建议。  

此外、我们是否有可以帮助进行此调试的 PurePath 工具? 我与客户分享了这个(www.ti.com.cn/.../PUREPATHCONSOLE)、但客户的反馈只能用于我们的 EVM。  

测试设置:  

MIC IN (OPEN、未连接 Mic=> PCM6260 =>音频 DSP => SoC

测试规程:  

12V 电池连接到 VBAT_IN ->拉 SHDNZ 向上->寄存器初始化->启用 ADC 并 将 TDM 输出连接到音频 DSP ->将  SHDNZ 从低电平拉至高电平->寄存器初始化->启用 ADC 并将 TDM 输出连接到音频 DSP

现象:  

记录数据异常。 它 复制了5次。 您可以在下面找到波形和原理图。  

波形:(CH1:BCLK CH2:LRCK CH4:DATA)


原理图:  

数据:  

现象1:异常时捕获到直流信号(重复两次)

现象2:看起来像是一些特定的频率点噪声(再现一次)

现象3:噪声(再现 一次)

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您两次使用相同的寄存器配置吗? 我假设在器件首次初始化时录制工作正常?

    请参阅数据表中的以下段落、并确保客户在适当的时间内将 SHDZ 保持为低电平:  

    如果 SHDNZ 引脚在器件处于工作模式时置为低电平有效、则器件会缓慢降低录音数据的音量、关闭模拟和数字块、并在中将器件置于硬件关断模式 25ms (典型值) . 如果 SHDNZ_CFG[1:0]、P0_R5_D[3:2]寄存器位设置为2'b00、则还可以立即将器件从工作模式置于硬件关断模式。 在 SHDNZ 引脚置为低电平后、 以及器件进入硬件关断模式后的功耗 、将 SHDNZ 引脚保持为低电平 至少1 ms 然后释放 SHDNZ、以使器件进一步运行。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    澄清测试程序。  

    测试规程:  

    12V 电池始终连接到 VBAT_IN

    PCM6260上电->拉动 SHDNZ 上电->寄存器初始化->启用 ADC 并将 TDM 输出到音频 DSP ->录制->拉动 SHDNZ 下电-> PCM6260断电

    您两次都使用相同的寄存器配置了吗? 我假设在设备首次初始化时录制工作正常?

    有。 每次测试都从 断电开始、序列和寄存器配置相同。

    开始时停止记录工作。

    请参阅数据表中的以下段落并确保客户在适当的时间内将 SHDZ 保持为低电平: 

    在 PCM6260功率斜升后、SHDN 有效~2秒。

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否为我提供完整的寄存器初始化脚本?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    请参阅下面的寄存器初始化。 请帮助您浏览并提供一些建议以帮助进行调试。 该项目将很快投入生产、我们面临着来自客户的巨大压力。  

     

    1. SHDN=LOW
    2. 板通电
    3. 电路板初始化 ~200 μ s 300ms
    4. SHDN=HIGH
    5. ADSP 初始化需要1.6秒
    6. 加载 PCM6260寄存器配置

     

       pcm6260_ACTION (SLEEP_CFG、0x05);

       msleep (2);

     

       pcm6260_ACTION (SHDN_CFG、0x05);

     

       pcm6260_ACTION (ASI_CFG0、0x74);

     

       pcm6260_ACTION (ASI_CFG1、0x00);

       pcm6260_action (ASI_CFG2、0x00);

     

       pcm6260_ACTION (ASI_CH1、0x00);

       pcm6260_ACTION (ASI_CH2、0x01);

       pcm6260_action (ASI_CH3、0x02);

       pcm6260_action (ASI_CH4、0x03);

       pcm6260_ACTION (ASI_CH5、0x20);

       pcm6260_ACTION (ASI_CH6、0x21);

     

       pcm6260_ACTION (MST_CFG0、0x02);

       pcm6260_ACTION (MST_CFG1、0x48);

       pcm6260_action (ASI_STS、0xFF);

       pcm6260_ACTION (CLK_SRC、0x10);

     

       pcm6260_action (BIAS_CFG、0xd0);

       pcm6260_ACTION (CH1_CFG0、0x38);

       pcm6260_ACTION (CH1_CFG1、0x24);

       pcm6260_action (CH1_CFG2、0xD7);

       pcm6260_ACTION (CH1_CFG3、0x80);

       pcm6260_ACTION (CH1_CFG4、0x00);

       pcm6260_ACTION (CH2_CFG0、0x38);

       pcm6260_ACTION (CH2_CFG1、0x24);

       pcm6260_action (CH2_CFG2、0xD7);

       pcm6260_ACTION (CH2_CFG3、0x80);

       pcm6260_ACTION (CH2_CFG4、0x00);

       pcm6260_ACTION (CH3_CFG0、0x38);

       pcm6260_ACTION (CH3_CFG1、0x24);

       pcm6260_action (CH3_CFG2、0xD7);

       pcm6260_ACTION (CH3_CFG3、0x80);

       pcm6260_ACTION (CH3_CFG4、0x00);

       pcm6260_ACTION (CH4_CFG0、0x38);

       pcm6260_ACTION (CH4_CFG1、0x24);

       pcm6260_action (CH4_CFG2、0xD7);

       pcm6260_ACTION (CH4_CFG3、0x80);

       pcm6260_ACTION (CH4_CFG4、0x00);

       pcm6260_ACTION (CH5_CFG0、0x10);

       pcm6260_ACTION (CH5_CFG1、0x00);

       pcm6260_ACTION (CH5_CFG2、0xC9);

       pcm6260_ACTION (CH5_CFG3、0x80);

       pcm6260_ACTION (CH5_CFG4、0x00);

       pcm6260_ACTION (CH6_CFG0、0x30);

       pcm6260_ACTION (CH6_CFG1、0x00);

       pcm6260_ACTION (CH6_CFG2、0xC9);

       pcm6260_ACTION (CH6_CFG3、0x80);

       pcm6260_ACTION (CH6_CFG4、0x00);

     

       pcm6260_ACTION (DIAG_CFG1、0x37);

       pcm6260_ACTION (DIAG_CFG2、0x8F);

       pcm6260_ACTION (DIAG_CFG3、0xb8);

       pcm6260_ACTION (DIAG_CFG4、0x00);

     

       pcm6260_ACTION (DSP_CFG0、0x01);

       pcm6260_ACTION (DSP_CFG1、0x24);

     

       pcm6260_action (AGC_CFG0、0xe7);

     

       pcm6260_ACTION (IN_CH_EN、0xF8);

       pcm6260_ACTION (ASI_OUT_CH_EN、0xf8);

       pcm6260_ACTION (PWR_CFG、0xe8);

     

       msleep(15);

       

       pcm6260_ACTION (DIAG_CFG0、0xf0);

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="472868" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394099/pcm6260-q1-abnormal-on-output-data/5334962 #5334962"]

    12V 电池始终连接到 VBAT_IN

    PCM6260上电->拉动 SHDNZ 上电->寄存器初始化->启用 ADC 并将 TDM 输出到音频 DSP ->录制->拉动 SHDNZ 下电-> PCM6260断电

    [报价]

    尊敬的 Ethan:

    很抱歉、我没有注意到测试程序发生了变化。 是否要将设备完全断电? 并且录制会在第一次时生效、但在随后的启动时失败? 如何使器件恢复工作状态?

    我已将客户配置复制到 EVM 中、并且通过多次复位和上电、记录非常可靠。 因此、我需要更详细地说明这一现象是如何再现的。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。 我是那个提出这个问题的人。

    很抱歉、我没有注意到测试程序发生了变化。 是否要将设备完全断电? 并且录制会在第一次时生效、但在随后的启动时失败? 如何将设备恢复到工作状态?

    就 PCM6260而言、一个完整测试周期的顺序为:

    • SHDN=LOW
    • 板通电
    • 电路板初始化 ~200 μ s 300ms
    • SHDN=HIGH
    • ADSP 初始化需要1.6秒
    • 加载 PCM6260寄存器配置
    • 录音
    • SHDN=LOW
    • ~20s 后电路板断电

    记录会在每次测试中持续进行、直到测试失败、并且从测试开始便会失败。 复制需要数小时或数天时间。

    Re 电源和输入 PCM6260会使其恢复到工作状态。

    但是、我会得到2个不同的结果:

    1.当出现问题时、可以正常读取 PCM6260寄存器、并且在重新配置 PCM6260寄存器后录制恢复到工作状态

    2.出现问题时、读取 PCM6260寄存器可能会偶尔 出现 I2C IO 错误、但所有寄存器的值都是0x00

    重新调试 PCM6260寄存器不会使其进入工作状态。

    此致

    Lihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    请在此处帮助就数据记录问题和新问题建议一些后续步骤。 客户被 OEM 推动、他们将在下星期一与 OEM 会面。  

    除了此数据记录异常问题外、客户在其中一个 DUT 中发现了 Vbat1短路故障误触发问题。 我们发现有一个关于此问题的 DUT。 您可以在下面找到详细信息。  

    现象:  

    在 PCM6260-Q1上电并启用 IN1至 IN4上的输入直流故障诊断后、PCM6260-Q1在锁存状态寄存器中报告了 IN1至 IN4短接至 VBAT_IN 故障。 您可以在下面找到寄存器转储。  

    CH1_LTCH/CH2_LTCH/CH3_LTCH/CH4_LTCH=0x02

    INT_LTCH1=0xf0

    INT_LTCH3=0xa0

     

    我们还使用了万用表来测量 IN1P~IN4P 阻抗。 结果为兆欧级。  

    我们还在上电后捕获了 INx 和 VBAT_IN 上的波形。 基于对 Vbat 短路机制、我们没有看到实际故障。  

    CN1=IN1P、CH4=VBAT

    客户还检查了他们写入的寄存器值、似乎 I2C 通信正常。  

    对此有什么建议吗?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="472868" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394099/pcm6260-q1-abnormal-on-output-data/5340379 #5340379"]

    在 PCM6260-Q1上电并启用 IN1至 IN4上的输入直流故障诊断后、PCM6260-Q1在锁存状态寄存器中报告了 IN1至 IN4短接至 VBAT_IN 故障。 您可以在下面找到寄存器转储。  

    [报价]

    尊敬的 Jeff:  

    请忽略 图中的噪声" SHDNZ 0"。 SHDNZ 实际上会被拉至高电平。

    此致

    Lihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan 和 Lihua:

    很遗憾、我们的诊断专家直到周一才返回。 我对此功能的体验不是那么丰富。 我建议尝试清除锁存的诊断寄存器、以查看 VBAT 故障是否清除或仍然存在。 此外、还可以尝试调整阈值、以查看是否有任何变化。

    由于这是一个一次性故障、如果我的建议不起作用、您可以尝试将其报告为故障器件并将其退回、以便我们进行查看。

    至于错误记录、我会在测试序列期间尝试测量电源。 电源必须在 SHDNZ 释放之前保持稳定。 您可能需要延长电路板上电窗口、以保证电源稳定、没有振铃等 我相信这是电源/电源时序的问题、而不是任何寄存器设置。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的评分

    建议尝试清除锁存的诊断寄存器、以查看 VBAT 故障是否清除或仍然存在。 此外、请尝试调整阈值以查看是否有任何变化。

    锁存状态应在读取时自行清除、阈值是最高的、但 我将尝试。

    我们几个小时前做了一件事,我们禁用诊断,但设备仍然有故障。

    至于记录错误、我会在测试过程中尝试测量电源。 电源必须在 SHDNZ 释放之前保持稳定。 您可能需要延长电路板上电窗口、以保证电源稳定、没有振铃等 我确信这是电源/电源时序问题、而不是任何寄存器设置问题。

    我们以前测量过时序和电源、但没有发现任何问题。 我们将再次检查它、并将窗口扩展到1.5秒。  

    此致、

    Lihua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、我们的定制发现了更多无法正常工作的器件。

    器件1

    IN2~4正常。 IN1P 阻抗为3KΩ Ω。 替换为良好的部件将使设备恢复正常工作、即 MIC 录制现在可以正常工作。

    此芯片已退回 TI 进行 FA。

    器件2

    [报价 userid="617612" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394099/pcm6260-q1-abnormal-on-output-data/5340442 #5340442"]
    我建议尝试清除锁存的诊断寄存器、以查看 VBAT 故障是否清除或仍然存在。 此外、还可以尝试调整阈值、以查看是否有任何变化。

    锁存状态应在读取时自行清除、阈值是最高的、但 我将尝试。

    我们几个小时前做了一件事,我们禁用诊断,但设备仍然有故障。

    [报价]

    AVDD 阻抗为~Ω 300Ω、该芯片的温度确实很高。 模拟部件可能会停止工作、所以我们得到错误的诊断结果。

    替换为良好的部件将使设备恢复正常工作、即  MIC 录制 现在可以正常工作。

    此芯片也已返回 TI 进行 FA。

    器件3/4

    IN1~4不工作、且 MBIAS 为2.8V (__LW_AT__应为8V)。 读取诊断寄存器显示存在 MBIAS 过流错误。

    器件5

    IN2~4正常。 IN1P 录制无法正常工作。 我们尚未收到此设备进行进一步测试。

    [报价 userid="617612" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394099/pcm6260-q1-abnormal-on-output-data/5340442 #5340442"]
    至于错误记录、我会在测试序列期间尝试测量电源。 电源必须在 SHDNZ 释放之前保持稳定。 您可能需要延长电路板上电窗口、以保证电源稳定、没有振铃等 我相信这是电源/电源时序的问题、而不是任何寄存器设置。

    我们以前测量过时序和电源、但没有发现任何问题。 我们将再次检查它、并将窗口扩展到1.5秒。  

    [报价]

    我们再次测量时序和电压、PCM6260电源在释放 SHDNZ 之前保持稳定。

    但是、该器件现在已损坏、并且 IOVDD 阻抗错误。 我不知道会发生什么情况。 我将换一块要测试的新电路板。

    此致

    Lihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    由于报告的故障案例越来越多、我们计划审查所有程序以检查潜在的根本原因。  

    您可以帮助查看他们的原理图、以检查是否存在任何潜在风险?  

    另外、如果有任何想法来确定根本原因、请告诉我。  

    谢谢!

    Ethan Wen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否分享原理图中包含麦克风信号的部分? 否则、一开始分享的原理图看起来没有问题。 我需要注意的是、AVDD 的绝对最大值为3.9V。 根据前面提供的说明、我怀疑 AVDD 损坏或输入引脚损坏、或者两者兼而有之。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、Ethan:

    下面是器件3和4的第一个和第二个转储。

    IN1~4无法正常工作、且 MBIAS 为2.8V (__LW_AT__应为8V)。 读取诊断寄存器显示存在 MBIAS 过流错误。
    #3.
    [MIC 11:05:00.055] 204842.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日0 0 0 5 0 5 0 74 0 0 0 0 0 0 1 2 3 20
    [MIC 11:05:00.072] 204847.0:{audio}[4] 2024年05月08日10 21 6 7 2 48 10 10 4 20 2 8 0 0 2 40
    [MIC 11:05:00.088] 204851.0:{audio}[4] 2024年05月08日20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 ff 3 0 d8 f0 8 0
    [MIC 11:05:00.088] 204855.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日30 0 0 0 0 0 0 d0 0 BA 4b 10 d0 38 24 D7 80
    [MIC 11:05:00.088] 204860.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日40 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0
    [ 2024年05月08日11:05:00.107] 204865.0:{AUDIO}[4]MIC 50 10 0 C9 80 0 30 0 C9 80 0 0 C9 80 0 0
    [ 2024年05月08日11:05:00.107] 204869.0:{audio}[4] MIC 60 0 C9 80 0 f0 37 8f b8 0 0 0 0 1 24 7b 0 0
    [MIC 11:05:00.107] 204873.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日70 e7 0 F8 e8 F8 f8 0 ff 0 ff 90 8d 0
    [MIC 2024年05月08日11:28:16.503] 11302.0:{AUDIO}[4]MIC 0 0 0 5 0 0 5 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 20
    [MIC 2024年05月08日11:28:16.504] 11306.0:{AUDIO}[4]MIC 10 21 6 7 2 48 10 10 4 20 2 8 0 2 40
    [MIC 11:28:16.507] 11310.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 ff 3 0 d8 f0 8 0
    [MIC 11:28:16.522] 11314.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日30 8 0 0 0 0 0 0 0 BA 4b 10 d0 38 24 D7 80
    [MIC 11:28:16.524] 11320.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日40 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0
    [ 2024年05月08日11:28:16.524] 11325.0:{AUDIO}[4]MIC 50 10 0 C9 80 0 30 0 C9 80 0 0 C9 80 0 0 0 0 0
    [ 2024年05月08日11:28:16.538] 11329.0:{AUDIO}[4]MIC 60 0 C9 80 0 f0 37 8f b8 0 0 0 0 0 1 24 7b 0 0
    [MIC 11:28:16.542] 11333.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日70 e7 0 0 F8 e8 f8 0 ff 0 ff 90 8d 0
    #4.
    [MIC 11:33:53.303] 135731.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日0 0 0 5 0 5 0 74 0 0 0 0 0 1 2 3 20
    [MIC 11:33:53.303] 135735.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日10 21 6 7 2 48 10 10 4 20 2 8 0 2 40
    [MIC 11:33:53.320] 135741.0:{audio}[4] 2024年05月08日20 0 22 0 0 0 0 0 0 0关闭3 0 D8 70 0 8
    [MIC 11:33:53.320] 135745.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日30 8 8 0 0 0 0 0 0 0 40 BA 4b 10 d0 38 24 D7 80
    [MIC 11:33:53.320] 135749.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日40 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0
    [ 2024年05月08日11:33:53.320] 135753.0:{AUDIO}[4] MIC 50 10 0 C9 80 0 30 0 C9 80 0 0 C9 80 0 0 0 0
    [MIC 11:33:53.320] 135759.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日60 0 C9 80 0 f0 37 8f B8 0 0 0 0 1 24 7b 0 0
    [MIC 11:33:53.320] 135763.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日70 e7 0 0 F8 e8 F8 0关闭0关闭90 8d 0
    [MIC 11:36:08.441] 270915.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日0 0 0 5 0 5 0 74 0 0 0 0 0 1 2 3 20
    [MIC 11:36:08.441] 270921.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日10 21 6 7 2 48 10 10 4 20 2 8 0 2 40
    [MIC 11:36:08.444] 270925.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日20 0 22 0 0 0 0 0 0 ff 3 0 58 f0 8 8
    [MIC 11:36:08.448] 270929.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日30 8 8 0 0 0 0 0 0 40 BA 4b 10 d0 38 24 D7 80
    [MIC 11:36:08.483] 270933.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日40 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0 38 24 D7 80 0
    [MIC 11:36:08.483] 270939.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日50 10 0 C9 80 0 30 0 C9 80 0 0 C9 80 0 0 0 0
    [MIC 11:36:08.483] 270943.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日60 0 C9 80 0 f0 37 8f b8 0 0 0 1 24 7b 0 0
    [MIC 11:36:08.483] 270948.0:{AUDIO}[4] 2024年05月08日70 e7 0 F8 e8 f8 0 ff 0 ff 90 8d 0
    此致
    Lihua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AVDD 阻抗为~Ω 300Ω、芯片真的很热。 模拟部件可能停止工作、因此我们得到错误的诊断结果。

    AVDD 阻抗为49Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihua:

    感谢您提供的信息。 结束该主题帖、因为我们已将讨论移至电子邮件中。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我想使用此主题来讨论良好装置的第一个问题(记录错误)。  

    至于记录错误、我会在测试过程中尝试测量电源。 电源必须在 SHDNZ 释放之前保持稳定。 您可能需要延长电路板上电窗口、以保证电源稳定、没有振铃等 我确信这是电源/电源时序问题、而不是任何寄存器设置问题。

    客户会尝试为您提供建议。 但这个问题很难重现、5次报告显示上电和下电循环超过3000次。 在出现问题时很难捕捉电源波形。  

    为了更好地捕捉异常情况、需要向您询问两个问题。  

    1. PCM6260-Q1是否有 任何诊断寄存器可以显示电源上的异常?  
    2. 根据我们 最初分享的记录数据、是否有任何有助于缩小根本原因的发现?  
    [报价 userid="472868" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394099/pcm6260-q1-abnormal-on-output-data "]

    数据:  

    现象1:异常时捕获到直流信号(重复两次)

    现象2:看起来像是一些特定的频率点噪声(再现一次)

    现象3:噪声(再现 一次)

    [报价]

    谢谢!  

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很遗憾、没有适用于电源的诊断寄存器。

    像这样的额外音调不会给出任何有关正在发生的情况的直接线索、只是录音电路在某种程度上出现故障。 与第一种现象中的情况一样、所有数据都是方波、表示在创建 I2S 总线时采样中出现某种故障。  

    这些不是直接线索。 我想知道通过这些测试麦克风电路是否发生了变化? 我知道根据您分享的原理图、有一个连接到麦克风的连接器。 测试过程中是否完全断开了插头?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些内容不是直接线索。 我想知道通过这些测试麦克风电路是否发生了变化? 我知道根据您分享的原理图、有一个连接到麦克风的连接器。 在这些测试过程中是否完全拔下了电源插头?[/QUOT]

    尊敬的 Jeff:

    该测试的麦克风电路都是相同的。 我们在多个电路板上运行测试。

    我应该澄清的是、我们绝不会为该测试插入麦克风、即所有输入端均开路。

    此致、

    Lihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihua:

    在我们今天上午的调用中、有人谈论了使用的函数发生器。 是不是在其他平台上? 2个发生故障的器件是与函数发生器一起使用还是保持开路?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    今天上午在我们的电话中、有人谈论了一个使用的函数发生器。 是不是在不同的平台上?

    这两个板是同一个平台。

    您是指音频信号发生器? 它用于在 制造期间验证 MIC 输入。 该信号路径为:

    音频信号发生器=>扬声器=> HOT 麦克风=> DSP => Android 采集=> Android 播放=> ADSP => HOT 扬声器=>音频信号分析器。

    如果分析者检测到一个高于1.1V 的信号、苔丝就会通过。

    两个发生故障的设备是与函数发生器一起使用还是保持打开状态?

    我们有四个出现故障的器件。 他们已通过 MIC 输入测试、然后发运给客户。

    其中两个发生故障的器件已组装到 CAR 中、该问题是在最终测试中发现的。

    之后、我们测试了~500个库存器件、并发现另外两个出现故障的器件。 这些是我们在电话中讨论的器件。

    通过将 MIC1插入 IN1 (IN2~IN4保持开路)并检查语音助手是否工作、测试非常简单。

    当我收到这些板时、我使用插入的一到两个麦克风进行了一些测试。 使用所有开路输入进行其他测试、如阻抗或电压测量。

    此致

    Lihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihua:

    很抱歉、我把另一个问题与这个混淆了。

    我想在这一点上我可以建议的东西很少,但还没有说。 我们需要等待故障分析、以便正确确定这种现象的来源。 Ethan 应该有这些信息并可以跟进。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。 我们已经设置了 示波器触发模式、并让我们看看是否存在任何异常电源事件。

    [报价 userid="617612" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1394099/pcm6260-q1-abnormal-on-output-data/5342029 #5342029"]

    器件5

    IN2~4正常。 IN1P 录制无法正常工作。 我们尚未收到此设备进行进一步测试。

    [报价]

    我们已经测试了此器件、IN1P 阻抗为~Ω 90Ω。 它似乎像器件1一样损坏。

    此致

    Lihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihua:

    我同意这看起来会损坏输入引脚。 这几乎可以肯定是 IN1P 上的过压违例导致的。 我会对您的测试程序进行评估、以检查是否存在大于18V 的过压事件。

    此致、
    Jeff McPherson