This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180-Q1:是否有 PCMD3180-Q1的 EVM?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180-Q1, PCMX140Q1EVM-PDK, PCM3140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1398356/pcmd3180-q1-is-there-evm-of-pcmd3180-q1

器件型号:PCMD3180-Q1
主题中讨论的其他器件: PCMX140Q1EVM-PDKPCM3140-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有 PCMD3180-Q1的 EVM?

PCMD3180-Q1的页面显示 EVM、如下所示。  

但是、我认为 PCMX140Q1EVM-PDK 不是适用于 PCMD3180-Q1的 EVM。 是否有 PCMD3180-Q1 WVM?

此致、

Nishimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishimura-San、

    没有 PCMD3180-Q1 EVM。 要评估 PCMD3180-Q1、您可以使用 PCM3140-Q1 EVM。 数字性能是相同的、并且这些器件引脚对引脚兼容且软件兼容。 如果您想直接评估 PCM3140-Q1器件、也可以将该 PCM3140-Q1器件替换为 PCMD3180-Q1器件。

    此致、
    Jeff McPherson